Search
Languages

Bourns、DSL およびイーサネット/PoE 用途新型G.Fast およびLan トランスを発売

(カリフォルニア州リバーサイド、2016年5月16日) - 電子コンポーネントのリーディング・メーカーおよびサプライヤーであるBourns は本日、G.Fast トランス(モデルSM51430EL)およびLan 10/100/1000 Base-T トランス(モデルSM51625EL)の2種類の新型トランス製品を発売した。Bournsの最新G.Fast トランスはIEC 60950-1(絶縁機能グレード)を満たす設計で、LanトランスはIEEE802.3 基準を満たしている。

Bourns の小型G.Fast モデルSM51430EL は、500メートル未満の局所ループ用に最適なDSL 用途ソリューションである。目標性能速度最大秒速1ギガバイト(Gbps)であるBourns の新型G.Fast トランスは、Broadcom® G.Fast チップセットBCM6594x およびBCM6524x、またMicrosemi® ラインドライバLe87282 と組み合わせた使用に最適である。動作温度範囲は0~+85 °Cであり、分離電圧は1.5 kVrms である。

Bournsの最新モデルSM51625EL はシングルポート、ポット加工LAN 10/100/1000 Base-T であり、イーサネット用途に設計されている。本製品では、パワー・オーバー・イーサネット(PoE+)の給電は中心電極あたり最大1.2 Adc 印加可能で、拡大された動作温度範囲は-40~+85 °C、1.5 kVrms 孤立電圧となっている。

「カスタマーとの話合いを経て、当社は電気絶縁ソリューション製品を拡張し、現在の用途別設計要件を満たすとともに、回路、電子機器および人を保護する必要性を満たしています」とBourns 製品ライン・マネージャーのGuido Zehnder 氏は述べた。「特にG. Fast 設計をサポートするにあたり、テレコム銅線をギガビット時代へと移行する上で効果的なラインドライバ保護ソリューションが重要な役割を果たすとBourns は理解しています。」

価格および在庫

Bourns® モデルSM51430EL およびSM51625EL シリーズは現在在庫があり、RoHS 準拠*です。参考価格として、モデルSM51430EL は1000個単位で各$1.02、モデルSM51625EL は1000個単位で各$1.05 の価格です。詳細な製品仕様については、下記をご参照ください。www.bourns.com/products/magnetic-products/transformers-lan

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf