Search
Languages

Bourns、次世代Pro Audioおよび業務用照明機器用の新コンポーネントを発表

(カリフォルニア州リバーサイド、2016年1月20日) - 電子コンポーネントのリーディング・メーカーおよびサプライヤーであるBourns は本日、新製品の発表により業務用オーディオおよび業務用照明ポートフォリオを拡大したと発表した。業界有数のオーディオ、照明および舞台機器製造業者と緊密に連携して最新のソリューションを同社が新たに発表した業務用照明コンポーネント製品ラインナップに加えることにより、Bourns は、小型機器を求める業者のニーズに素早く応じることに成功した。

Bourns® モデルES 14 ロータリー光学エンコーダは、オーディオ・ミキシングおよびライト・ミキシング・コンソールのジョグ・シャトルコントローラーとしての使用に最適化されており、電動舞台照明および電動カメラマウントの位置センサーとしても使用されています。Bourns の新型ロータリー光学エンコーダは、玉軸受けに適合するコンパクトな設計と長寿命および高速動作のための拡張された設計をイノベーティブに結び付けている。

Bourns® モデルPSM 60スライド・ポテンショメーターは、小型省スペースのミキサー用に設計されている。この60 mm スライドポテンショメーターは、高性能モーターおよびタッチセンサー式レバーを特徴とし、Pro Audio ミキシング・コンソール、ブロードキャスト・コンソール、自動業務用照明コンソールおよびコントローラー用に適している。

「Bourns は、Pro audio および業務用照明の設計者のニーズを満たすサポートおよび製品を提供することができます。これら2種類の新コンポーネントを発売することにより、これらの成長市場が急速に拡大し続けて、設計者たちが効果的に競争できるようになるでしょう」とBourns, Inc. アプリケーション・エンジニアのChuck Manzano 氏は述べた。「当社は次世代のプラットフォーム、特に業務用照明ミキシング・コンソールが求める高い性能および空間制約を満たすという目標をもって2つの新製品を設計しました。」

8、16、32、64 PPR 分解能を有するモデル ES14 は、長デプロイメントおよび高い信頼度が要求される用途のために、最大1億回の回転数寿命を提供している。モデル PSM 60は、以前発売されたPSM 01よりも小さい60 mm のパッケージで、同等の性能スペックを満たしている。

参考価格として、モデルES 14 は1000個単位で各$31.95、モデルPSM 60 は1,000個単位で各$10.13 の価格で、Bourns の公認ディストリビューターを通じてお求めいただけます。サンプルおよび生産量については現在入手可能です。詳細については、以下で入手可能なデーターシートをご覧ください。www.bourns.com

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf