Search
Languages

Bourns、VDSL およびG.fast 用途のTISP プロテクターでサージ防護ポートフォリオを拡張

(カリフォルニア州リバーサイド、2015年12月15日) - 電子コンポーネントのリーディング・メーカーおよびサプライヤーであるBourns は本日、ADSL、VDSL およびG.fast 用途に設計された新装置によりTISP サージ保護装置の製品ラインナップを拡張したと発表した。モデルTISP4G024L1W とモデル指定されたBourns 最新のサージ保護装置は、xDSL ラインドライバ装置および変圧器の間に設置され、ラインドライバを過電圧状況から保護する。本製品は、装置が保護する高速インターフェイスの信号品位に与える影響を最小限にするため、0.02 pF という低容量許容差を特徴としている。

モデルTISP4G024L1W のサージ容量は30A (8/20μs)であり、これによりデベロッパーは、ITU-T K.20、K.21 またはK.45、Telcordia GR-1089-CORE およびxDSL インターフェイス用YD/T などの各種国際規格に適合することが容易となる。

「低容量で低歪みのサージ防護を提供することで、Bourns の新TISP 装置は、G.fast 機器、xDSL モデムおよびラインカードに対する最適なソリューションとなっています」とBourns, Inc. 製品ライン・マネージャーのBen Huang 氏は述べた。「当社は、G.fast 用途のカスタマーが超高速データ速度を実現することにより、サービスプロバイダーが既存の銅インフラストラクチャーの耐用年数を延ばし、広帯域、低遅延のブロードバンドアクセスを提供する上でのサポートをする必要性を認識していました。「これらのラインを保護することが、テレコムの標準を満たし、エンドユーザーのために最高の信頼性を保証する上で重要です」

価格および在庫
参考価格として、Bourns®モデルTISP4G024L1W は12,000個単位で各$0.27です。新モデルは現在在庫があり、RoHS 準拠*、ハロゲンフリー**です。

Bourns® 拡張サージ防護装置について、詳細は製品ページをご覧ください。.

*RoHS 指令、付属書および改正RoHS 指令を含む。

**Bourns は、(a)ブロミン(Br)含有量が900 ppm 以下、(b)塩素(Cl)含有量が900 ppm 以下、(c)ブロミン(Br)および塩素(Cl)の全含有量が1,500 ppm 以下の場合、製品が「ハロゲンフリー」であるとしている。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf