Search
Languages

Bourns、人気の大電力TVS ダイオード製品シリーズの電圧範囲を拡大

(カリフォルニア州リバーサイド、2015年11月19日) - 電子コンポーネントのリーディング・メーカーおよびサプライヤーであるBourns は本日、人気の大電力TVS(PTVS)ダイオードPTVS3 製品シリーズの電圧範囲の拡大を発表した。新型15 V 双方向大電流PTVS ダイオードは、直流電力供給および12 V バッテリーを備えた電源管理システムの保護ニーズを満たすことを目的として設計されている。PTVS3-015C-TH とモデル指定された、最新の大電流双方向TVS ダイオードは、IEC 61000-4-5 8/20 μs 電流サージ要求を満たす双方向のポート保護を提供する。競合する一般的なMOV テクノロジーと比べて、Bourns のイノベーティブなシリコンテクノロジーを電力TVS 製品に用いることにより、サージ時の制限電圧を下げ、性能安定性を増大し、信頼性を高めている。

「カスタマーの要求に基づき、Bourns は新型低電圧15V PTVS モデルを当社の製品ラインナップに加えて、露出した、あるいは厳しい環境における電源供給に対しカスタマーが必要とする保護を実現しました」とBourns, Inc. 製品ライン・マネージャーのBen Huang 氏は述べた。「これらの新装置を理想的なものにしているのは、温度に対する優れたサージ応答性を示しており、150°C での標準最大サージ電流が25°C での定格値の70 %を超えているという事実です」

価格および在庫
参考価格として、Bourns®モデルPTVS3-015C-TH は50個単位で各$9.90です。新モデルは現在在庫があり、RoHS 準拠*、ハロゲンフリー**です。

Bourns® モデル PTVS3-015C-TH についての詳細は、電力TVS ダイオード製品ページをご参照ください。

*RoHS 指令、付属書および改正RoHS 指令を含む。
**Bourns は、(a)ブロミン(Br)含有量が900 ppm 以下、(b)塩素(Cl)含有量が900 ppm 以下、(c)ブロミン(Br)および塩素(Cl)の全含有量が1,500 ppm 以下の場合、製品が「ハロゲンフリー」であるとしている。

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf