Search
Languages

Bourns、優れたDC-DC 変換性能を提供する自動車用用途の新型パワーインダクタを発表

(カリフォルニア州リバーサイド、2014年12月9日) - 電子コンポーネントのリーディング・メーカーおよびサプライヤーであるBourns は本日、自動車用用途のために設計された9つの新装置を含む、同社の新型SMD パワーインダクタシリーズを発表した。Bourns® モデルSDE0403ASDE0604ASDE0805ASRF0703ASRF0905ASRF1280ASRR0745ASRR1210ASRR6040Aとそれぞれモデル指定された新シリーズは、AEC-Q200 規格の認定を受けた非シールドおよびシールド構造装置から構成されている。本シリーズは、インダクタンス値0.47~6,500 μH、最大17.9 Aの加熱電流範囲を特徴とし、わずか3.2 mmと薄型である。これらの先進的な特徴により、Bourns® パワーインダクタは、運転者支援装置、インフォテイメントシステムおよび照明など、幅広い自動車用用途に理想的な製品となっている。

新たな分野の車両システムや機能に電力を供給するためにパワーインダクトに依存する自動車用アプリケーションの数は増え続けています」とBourns, Inc. 製品マネージャーのGuido Zehnder 氏は述べた。「Bourns は、今日の自動車用DC-DCコンバータおよび電源における大電流のニーズを満たしつつ、さまざまな用途の要件を満たすために新しい包括的な装置シリーズを特別に設計しました。9つの新たな自動車用シリーズを加えることで、当社は全20モデルを提供することになります」

製品特長

新モデル 収縮 製品サイズ インダクタンス範囲 加熱電流範囲 飽和電流範囲
SDE0403A シリーズ 非シールド 4.5 x 4 x 3.2 mm 1 - 68 μH 0.4 - 2.7 A 0.55 - 4.8 A
SDE0604A シリーズトレーニング 非シールド 5.8 x 5.2 x 4.5 mm 1.2 - 150 μH 0.52 - 5.3 A 0.52 - 6 A
SDE0805A シリーズトレーニング 非シールド 7.8 x 7 x 5 mm 1.5 - 470 μH 0.55 - 5.8 A 0.4 - 6.5 A
SRF0703A シリーズトレーニング シールド 7.6 x 7.6 x 3.4 mm 8.2 - 600 μH 0.289 - 2.19 A 0.32 - 2.66 A
SRF0905A シリーズトレーニング シールド 9.2 x 6 x 5 mm 10 - 6500 μH 0.3 - 1.6 A N/A
SRF1280A シリーズトレーニング シールド 12.5 x 12.5 x 8 mm 0.47 - 4000 μH 0.307 - 17.9 A 0.571 - 56 A
SRR0745A シリーズトレーニング シールド 7.3 x 7.3 x 4.5 mm 10 - 1000 μH 0.2 - 2.1 A 0.24 - 2.5 A
SRR1210A シリーズトレーニング シールド 12 x 12 x 10 mm 1 - 1000 μH 0.75 - 11 A 0.7 - 16.5 A
SRR6040A シリーズトレーニング シールド 6.7 x 6.7 x 4 mm 1 - 100 μH 0.65 - 5 A 0.57 - 5.55 A

 

価格および在庫
Bourns の新しい自動車用用途のパワーインダクタは現在在庫があります。参考価格として、Bourns® モデルSDE0604Aは50,000個単位で各$ 0.20です。新パワーインダクタ・シリーズは、Bourns の現行標準シリーズと同一または同等の機能を有する電気的特性および特質を提供しています。詳細については、以下をご覧ください。www.bourns.com/ProductLine.aspx?name=power_ind_AEC-Q200_qualified.

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf