Search
Languages

Bourns、各種誘導コンポーネント・プロダクトラインナップにT1/E1 トランスフォーマー・モデルを新たに加える

(カリフォルニア州リバーサイド、2014年3月18日) - 電子コンポーネントのリーディング・メーカーおよびサプライヤーであるBourns は本日、T1/E1 トランス2製品を同社の各種誘導コンポーネント製品ラインナップに新たに加えたと発表した。Bourns® モデルSM75056PEL およびSM75057PEL とモデル指定された新型の装置は、射出成形法により製作された現行モデルであるSM75056EL およびSM75057EL のポット加工バージョンである。2種類の新たなBourns® モデルは、ロープロファイル(5.65 mm)で、―40℃~+85℃におよぶ動作温度の広さが特徴である。また、両製品ともRoHS* 準拠である。Bourns は、テレコム用途の新型T1/E1 モデルを設計し、さらには生産のリードタイムを現行モデルの14~16週間からわずか10週間へと大幅に短縮している。

「ポット加工により、Bourns の新型T1/E1 トランスモデルは、厳しい動作環境や組立プロセスに耐えられる追加の防護レイヤーを備えています。「また、ポット加工により、パーツをより密接に配置でき、よりタイトな基盤レイアウトが可能になります」とBourns Inc. 製品ライン・マネージャーのGuido Zehnder 氏は述べた。「また、生産リードタイムが短縮することにより、カスタマーがテレコム用途の製品化に要する時間も短縮されるはずです」

価格および在庫
参考価格として、Bourns® モデルSM75056PEL およびSM75057PEL の価格は、いずれも600個/リール単位で各$1.40です。両モデルとも現在在庫がございます。製品スペックの詳細につきましては、下記をご参照ください。 www.bourns.com/docs/product-datasheets/SM75056PEL.pdfおよびwww.bourns.com/docs/product-datasheets/SM75057PEL.pdf

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf