Search
Languages

Bourns の大電力TVS ダイオード、交流・直流電気系統用途に業界標準双方向ポート保護を提供

(カリフォルニア州リバーサイド、2014年3月4日) - 電子コンポーネントのリーディング・メーカーおよびサプライヤーであるBourns は本日、大電量双方向ポート保護を特徴とし、IEC 61000-4-5 8/20 µs 電力サージ要件を含む業界標準を満たす新型大電力TVS ダイオードの発売を発表した。Bourns® モデル PTVS10-058C-TH と PTVS10-076C-TH とモデル指定された新しい大電力TVS ダイオードシリーズは、10 kAのピークパルス定格電流で超高サージ電流を提供し、それぞれ58 Vおよび76 V のスタンドオフ電圧を特徴とする。先進的なシリコン技術を用いて設計されたBourns の新モデルは、金属酸化物バリスタ (MOV) テクノロジーと比べて、サージ電流環境下の制限電圧が低くなる。

Bourns® 電力 TVS ダイオードは、直流電力バス安定化用途において電気系統のサージや間接的な落雷に対する堅牢な回路保護を要求するカスタマーによる需要が高まっています」とBourns, Inc. 半導体製品ライン・マネージャーのBen Huang 氏は述べた。「これら2つの新モデルはサージ時にさらに低い制限電圧をもたらし、高出力用途の保護要件および業界標準要件を満たす、非常に信頼度の高いソリューションを提供します。」

価格および在庫
参考価格として、Bourns® モデルPPTVS10-058C-TH およびPTVS10-076C-TH TVS ダイオード の価格は、それぞれ10個単位で各18.92$、500個単位で各15.33$です。両モデルは、現在スルーホール包装で入手可能であり、無鉛包装のリフロー・フリーはんだプロファイルを求める業界標準を満たし、RoHS* 準拠である。詳細な製品仕様については、下記をご参照ください。www.bourns.com/docs/product-datasheets/PTVS10-TH.pdf

ボーンズ社について

ボーンズ社(Bourns, Inc.) は、位置センサー、速度センサー、回路保護ソリューション、磁気部品、マイクロ電子モジュール、パネル制御部品、抵抗部品の一流メーカーであり、サプライヤーでもあります。米国カリフォルニア州リバーサイドに本社を置く Bourns は、自動車、産業、消費者、通信、ノンクリティカルなライフサポート医療、オーディオをはじめとする多様な市場セグメントにおいて活動しています。当社および製品に関する詳しい情報は、www.bourns.com をご覧ください。

Bourns®およびBourns のロゴは、Bourns, Inc. の商標または登録商標であり、Bourns の許諾を得た場合のみ公的に使用することができ、また適切な権利の表記が必要です。 列挙した他の名称およびブランドは、各権利所有者の商標または登録商標です。

† Bourns®製品は、命を救うため、または生命を維持するためのアプリケーションや、Bourns®製品の故障または誤動作による人身傷害、または死亡につながる可能性のある、その他のアプリケーション向けに設計されていません。免責事項のお知らせをご参照ください。www.bourns.com/docs/legal/disclaimer.pdf